结果:找到"mspm0l1306 TI MO开发板测评+keil5环境体验",相关内容1000条
  • 立创TI开发板MSPM0G3507SPTR第一贴:开箱和点灯
  • 这阵子有点忙,把ti开发板的活动差点搞忘了,所以先发一贴做准备,近期还会再发一贴,测试MSPM0的I2C功能,测试读取传感器数据,并通过串口发送。首先允许我小吐槽一下,这个立创开发板,怎么立创官方提供的资料里居然没有原理图?好吧,LED对应的引脚只好靠猜。其次丝印中说有光传感器电路,可我瞪大眼睛瞅半天没看到光传感器再哪里。开箱照如图,立创现在都喜欢搞彩色丝印开发板了,颜值还是在线的ti提供的SDK基本都要借助sysconfig后才能正常运行,需要我们下载,sysconfig类似STM32用的STM32CUBEMX,都是一款方便的初始化软件,但是不同的是sysconfig几乎没有独立运行并生成...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MSPM0G3507SPTR 立创TI 发帖人:超可爱白白酱 发帖时间:2024-01-29 02:56:00
  • TIM0开发板测评报告-开箱&点灯
  • 很幸运抽中了立创商城的TIM0开发板,先进行一波开箱这次开发板也是采用了嘉立创自己独有的彩色丝印工艺,相比于我们平常买到的开发板只有单色丝印,彩色丝印对引脚标注更加明显,电源用红色表示正,黑色表示负,表示更加明显,管脚功能也用不同的颜色进行了区分------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------接下来就是所有开...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0 发帖人:会飞的摄影师吖 发帖时间:2024-01-27 23:09:00
  • TIMO开发板测评keil5环境体验
  • 1.感谢立创的帮助分享:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt密码o3lt提取文件默认自动安装即可由于年低工作忙的原因,实际发的测评时间不多,如有偏见请大家谅解;以下是我的一些体验心得和建议分享给大家希望能帮助到大家;2.板子设计引脚分明清晰,且是主流的typec接口和常用CH340;keil开发环境下配套mspm0_sdk、sysconfig、TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1使用赞赞赞3.第一次使用这个平台社区,个人觉得一个新产品的好坏很大一部分来自使用开发环境,...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: mspm0l1306 TI MO+keil5 发帖人:26038W2021 发帖时间:2024-01-27 00:25:00
  • TiM0开发板测评报告+CAN外设使用(初始化成功)
  • 2024.1.27:can调试最新进展:按执行顺序依次移植代码可以看到不崩了,但卡在这个位置:这种问题可能得深扣寄存器了,出于时间考虑,换一个例程比对着移植:先验一下其他can例程是否可用:ok,老崩长谈,但是没关系,我们有立创官方例程,继续移植:发现其他工程中有类似上图的亿点点小不同,仔细比对后,将多出来的部分补上:启动成功!哈哈哈!明天就是截稿日了,争取明天结束前让小米电机转起来,这差事就算不辜负了。突然发现原来评测贴是有格式的,补充一下:1.整体使用评价基于MSPM0G3507的开发板是一个功能丰富、性能强大的工具,适用于初学者和经验丰富的开发者。该开发板的设计考虑到了易用性和可扩展性...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 搭建 CAN外设 发帖人:电气土拨鼠 发帖时间:2024-01-26 19:46:00
  • TIM0开发板测评报告-SWD失效求助~
  • 基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:a.芯片typeC串口可以正常回环测试b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannotaccessmemoryc.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009]Thetargetchipisnotconnected...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0报告 发帖人:ErCircle 发帖时间:2024-01-13 19:29:00
  • 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
  • SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,,教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
  • 【实验教程1】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-开发环境搭建
  • AI语音人脸识别——疯壳·开发板系列开发环境搭建CC3200的开发涉及到多种开发环境及工具,例如集成开发环境IAR或者CodeComposerStudio(CCS)、固件下载工具CCSUniFlash、软件包CC3200SDK、支持包ServicePack以及图形化代码代码生成工具TIPinMuxTool。1.1IAR安装CC3200可选择的集成开发环境有多种,常见的有两种,一种是使用TI官方的开发环境CodeComposerStudio另一种是使用IAR。由于AI人工智能套件的实验工程源码是在IAR环境下开发的,故这里只讲IAR。IAR针对不同的硬件有多种版本,例如IARforARM、IA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 搭建 实教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-05 17:09:00
  • 【报名中】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动
  • 为让广大的技术工程师爱好者,能更快的了解到九九物联新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板AFM201T-EVB(点此查看资料)的各项性能,现推出开发板评测有奖活动。九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模块新品AFM201TI留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39877_1.html活动说明:活动时间:即日起止2019年9月15日(最后一批评测板寄出日期截止:8月15日)参与流程:1.扫描下面二维码,或点击打开本链接,提交申请表格《九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动报名表》;2.活动方不定期筛选(正确完整提交申...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智能家居 IoT 无线模块 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-07-10 17:53:00
  • 立创商城校园大使_SDK100开发板体验报告
  • SDK-100开发板体验报告一、前言本次测验所用开发板为立创商城发放给校园大使学习使用,由赛元公司免费提供,先感谢一下立创和赛元。1.1体验环境硬件开发平台:SDK100:SDK_MB100;SDK_TB100;烧录及仿真工具:SC_LINK;软件开发平台:编译平台:KEILuVISION5;烧录及仿真插件:SOC_KEIL;烧录软件:SOCPro51;触控调试软件:TouchKeyToolMenu;1.2需求分析SDK100开发板由开发板底板SDK-MB100以及核心板SDK-TB100组成,其在理解上、操作上都比较适合初次接触赛元MCU的用户自学使用。1T8051内核的FlashMCU易...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 报告 发帖人:知也无涯 发帖时间:2019-03-21 14:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: